遠隔監視は、どこからでもステータスデータを確認できるため、過酷または危険な環境条件、あるいは1人だけまたは1チームだけで複数の場所や情報源からの結果を監視しなければならない場合に最適です。一般には、ユーザーはブラウザやインターネットを使用して情報にアクセスすることができるため、コストがかからず設定も簡単です。遠隔監視は、セルラーまたはワイヤレス監視と組み合わせて、遠隔現場の状態の確認や対処が必要な際に警告をトリガすることができます。遠隔監視には遠隔診断機能が含まれていることが多いため、この機能を使用することで、離れた場所から問題を診断したり、是正措置を実施したりすることができるようになります。
遠隔監視の長所
- インターネットアクセスがあれば、どこからでもアクセスできます
- 危険な環境でのプロセスを安全に監視できます
- 柔軟性-音声およびデータを管理できます
- 範囲外の状態を警告します
遠隔監視の短所
- 停電の影響を受けやすくなります
- 範囲外の状態が発生した際には、装置をリセットしたり修理したりするために、現場まで足を運ぶことが必要になる場合があります