温度測定の難しさ


測定の基準を作ることも、やはり困難でした。1664年、ロバート・フックは、水の氷点をゼロ点にし、これを基準に温度を測定することを提案しました。ほぼ同時代、オーレ・レーマーは、2つの固定点を設定し、これら2点間を補間することの必要性に注目しました。彼が選んだのはフックの氷点と、水の沸点でした。これによっても、熱さや冷たさをどのように感知するのかという疑問が残ります。
その答えは、気体の法則を研究したゲイ=リュサックとその他の科学者によりもたらされました。19世紀、定圧時のガスに与える温度の影響を研究する中で、彼らは、摂氏1度あたり体積が1/267増えること(後に、1/273.15に訂正)を発見しました。これが、絶対零度-273.15°Cという概念につながります。
膨張の観察:液体とバイメタル
ガリレオは、1592年頃、温度の変化を見せる装置を発明したと伝えられています。これは、容器内の空気の収縮を利用して水柱を上昇させる装置で、水柱の高さが冷たさの程度を示します。ただし、これは気圧の影響を大きく受け、単なる奇抜な装置でした。
私たちが知る温度計は、現在のイタリアにあたる土地で、1612年、サントーリオ・サントーリオにより発明されました。彼は、ガラス管に液体を封入し、膨張に従ってどのようにガラス管を昇るかを観察しました。ガラス管の目盛りにより、変化を簡単に知ることができましたが、このシステムには正確な単位量が欠けていました。
レーマーとともに研究していたのは、ダニエル・ガブリエル・ファーレンハイトでした。彼は、液体のアルコールと水銀の両方で、温度計作りを開始しました。水銀は、広範囲にわたり温度変化に対して線形応答するので理想的ですが、その毒性への懸念により、使用されることが減りました。現在では他の液体が開発され、代わりに使用されています。液体温度計は現在でも広く利用されていますが、管球部を埋め込む深さを制御することが重要です。サーモウェルを使用することで、熱伝導が良くなります。
バイメタル温度センサは、19世紀後半に発明されました。このセンサは、接合した2種類の金属片の膨張率の違いを利用しています。温度の変化により金属が曲がり、これを利用して、ガスグリルで使用されているようなサーモスタットやゲージを起動します。精度は低く、おそらく±2度ですが、安価なので多くの用途に利用されています。
私たちが知る温度計は、現在のイタリアにあたる土地で、1612年、サントーリオ・サントーリオにより発明されました。彼は、ガラス管に液体を封入し、膨張に従ってどのようにガラス管を昇るかを観察しました。ガラス管の目盛りにより、変化を簡単に知ることができましたが、このシステムには正確な単位量が欠けていました。
レーマーとともに研究していたのは、ダニエル・ガブリエル・ファーレンハイトでした。彼は、液体のアルコールと水銀の両方で、温度計作りを開始しました。水銀は、広範囲にわたり温度変化に対して線形応答するので理想的ですが、その毒性への懸念により、使用されることが減りました。現在では他の液体が開発され、代わりに使用されています。液体温度計は現在でも広く利用されていますが、管球部を埋め込む深さを制御することが重要です。サーモウェルを使用することで、熱伝導が良くなります。
バイメタル温度センサは、19世紀後半に発明されました。このセンサは、接合した2種類の金属片の膨張率の違いを利用しています。温度の変化により金属が曲がり、これを利用して、ガスグリルで使用されているようなサーモスタットやゲージを起動します。精度は低く、おそらく±2度ですが、安価なので多くの用途に利用されています。



熱電効果
19世紀初頭、電気は活気に満ちた科学発明分野で、ほどなく科学者たちは、抵抗と導電度が変化する金属を発見しました。1821年、トーマス・ヨハン・ゼーベックは、異なる金属の末端を接合し、異なる温度にさらすと電圧が生じることを発見しました。ペルチェは、この熱電対効果が可逆的であること、そして冷却に利用できることを発見しました。
同じ年、ハンフリー・デービーは、金属の電気抵抗と温度の関係性を実証しました。5年後、ベクレルは、白金-白金熱電対を使用した温度測定を提唱しましたが、その実現は、1829年にレオポルド・ノビーリが実際に装置を発明するまで待たなければなりませんでした。
また白金は、1932年にC.H.メーヤーが発明した測温抵抗体にも使用されました。これは、所定長さの白金ワイヤの電気抵抗を測定するもので、一般的に、最も正確な温度センサと考えられています。ワイヤを使用するRTDは本質的にもろく、産業用途には不適です。近年は、フィルムタイプのRTDが開発され、精度ではやや劣りますが、より堅牢です。
20世紀になると、半導体による測温装置が発明されました。これらは、温度変化に対して正確に応答しますが、近年まで線形性に欠けていました。
同じ年、ハンフリー・デービーは、金属の電気抵抗と温度の関係性を実証しました。5年後、ベクレルは、白金-白金熱電対を使用した温度測定を提唱しましたが、その実現は、1829年にレオポルド・ノビーリが実際に装置を発明するまで待たなければなりませんでした。
また白金は、1932年にC.H.メーヤーが発明した測温抵抗体にも使用されました。これは、所定長さの白金ワイヤの電気抵抗を測定するもので、一般的に、最も正確な温度センサと考えられています。ワイヤを使用するRTDは本質的にもろく、産業用途には不適です。近年は、フィルムタイプのRTDが開発され、精度ではやや劣りますが、より堅牢です。
20世紀になると、半導体による測温装置が発明されました。これらは、温度変化に対して正確に応答しますが、近年まで線形性に欠けていました。
熱放射


この後、1878年にはボロメータが発明されました。米国人のサミュエル・ラングレーが発明したボロメータは、2個の白金片を使用し、その一方を黒くしてホイートストンブリッジ構成にしています。赤外線放射により加熱すると、測定可能な抵抗値の変化を示します。
ボロメータは、広範囲の波長において、赤外線に高い感度があります。一方、1940年以降に発明された光子検出器タイプの装置は、限られた波長帯の赤外線にのみ応答します。硫化鉛検出器は、最大3ミクロンの波長を感知しますが、1959年のテルル化カドミウム水銀の発見が、特定波長に特化した検出器への道を開きました。
今日、安価な赤外線放射温度計が広く利用され、サーマルカメラが、価格の低下とともにその用途を広げています。
温度スケール


25年後、アンデルス・セルシウスが0~100のスケールを提唱し、今日彼の名をとって摂氏(セルシウス)になっています。その後、スケールの一端を固定する利点に気づき、ウィリアム・トムソン、後のケルビン卿は、摂氏システムの開始点として絶対零度を提唱しました。これがケルビンスケールで、今日、科学分野で利用されています。
今日、温度測定スケールは、国際温度目盛90、略してITS-90という文書で定められています。測定単位について詳しく知りたい方は、コピーを入手してください。
熱電対 | 製品技術情報