超低温度記録の課題
冷凍庫での温度記録は、血漿、ワクチン、医薬品、冷凍食品の保管に重要です。品質を制御するため、これらの製品の温度管理はとても重要になります。
超低温度記録の条件

超低温度記録の3つの挑戦
- 超低温での冷凍庫温度モニタリング - 温度記録装置は、冷凍庫をドライアイスの温度まで監視する必要があります
- 温度条件の範囲外を確認のためのビジュアルインジケータ- 温度が割り当てられた制限に近づいたり外れたりするとビジュアルインジケータがトリガされるプログラム可能なアラームを使用する必要があります
- 高精度 - 冷凍庫の温度プロファイルを効果的に検証するには、測定装置の精度が高い必要があります
OM-CP-CRYO-TEMPを使ったソリューション

OM-CP-CRYO-TEMP
USBドッキングステーション(別売)を使用して、PCと接続します。 OM-CP-CRYO-TEMPは、日付と時刻を記入した温度表示を提供します。当社の使いやすいWindows®ソフトウェアは、それ以外の部分を処理し、グラフィカルまたは表形式でデータを表示することができます。ソフトウェアを使用して、上限および下限のアラーム制限と上限および下限の警告制限をプログラムすることができます。
ユーザは、品質を維持するために必要な範囲でリミット値のアラームを設定することができる。リミット値のアラームは、温度が上限または下限のアラーム限界に近づいたときにユーザに警告するように設定することができるので、品質の完全性を保証するために適切な処置を取ることができます。
OM-CP-CRYO-TEMPには3つのLEDが装備されています。レコーダーがデータを記録している間は、緑のLEDが15秒ごとに点滅します。温度が警告限界値を超えた場合、黄色のLEDが3秒ごとに点滅します。赤色のLEDは、温度アラームの制限値を超えた場合に3秒ごとに点滅します。
OM-CP-CRYO-TEMPは、超低温記録を含むあらゆる用途に最適な温度監視ソリューションです。